This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:理想的工作范围条件和限制

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684338/tps82130-ideal-operating-range-conditions-and-limitation

器件型号:TPS82130

您好!

根据我在 数据表中看到的工作条件、我在外部温度低于125°C 时是安全的?

您是否对 PCB 布局有任何具体的布局建议?

通常、在最坏的情况下、器件内部的空气温度不应升至40度以上。

谢谢、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    本应用手册来自产品页面、介绍了一些布局问题: www.ti.com/.../slyt724.pdf

    听起来您的环境温度最高为40 C。 这应该是安全的。 重要的是将 IC 的温度限制在125 C 以下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、谢谢。

    最棒的
    Shai