This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220启动序列

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670204/ucc28220-ucc28220-startup-sequence

器件型号:UCC28220

大家好、

我的客户希望知道 UCC28220何时上电、哪一个 OUT1或 OUT2通道将首先激活?

谢谢。


此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    无法确定在启动期间将激活哪个顺序 OUT1和 OUT 2。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复和评论、因此没有内部逻辑来控制哪个通道将首先激活?

    谢谢。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wei-Hao

    查看方框图、可以看到 PWM CLK1和 CLK2是由触发器的 Q 和 QBar 生成的。 无法确定触发器的哪个输出在启动时将处于高电平。

    为什么 OUT1和 OUT2的顺序对客户很重要?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    我希望我能回答你的问题。 我现在要结束这一发言,因为我的问题没有得到答复。

    此致

    Peter