This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:TLV757 NC 引脚

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674473/tlv757p-tlv757-nc-pin

器件型号:TLV757P

尊敬的专家:

我想与您再次确认布局中的 NC 引脚连接。

数据表中的 NC 引脚说明显示"无内部连接"、但我在我们的布局示例中发现它已接地。 我能否悬空该引脚但未连接到 GND? 哪一个更适合 TLV757布局?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    如果数据表指示存在"无内部连接"、则您通常可以对该引脚执行所需的操作(悬空、连接到接地)。 将其连接到接地层是合理的、因为这样可以通过简化从封装到 PCB 的热流来改善芯片的散热。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     提到的、我们通常建议将 NC 引脚接地、以实现更可靠的 GND 平面。  请记住、GND 平面是 LDO 的主要散热器。  由于 NC 引脚未在内部连接到芯片、因此如果应用特定的布线需要、您还可以悬空引脚或将其连接到另一个网络。

    非常尊重、

    Ryan