This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:USB 连接后对地短路

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696951/tps63070-shorts-to-ground-after-a-usb-connection

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

我刚刚在 电池充电器论坛中进行了讨论、但我认为它更适合于此。

我们正在测试一个由电池供电并可通过 USB 充电的原型。 充电器是 BQ25606、降压/升压是 TPS63070。

一切都很好、电池充电器工作正常、电路稳定。 但有一次、我们为 USB 插入了20分钟(不是我们第一次这样做)、然后电路停止工作。

我切断了 V_CHARGE_OUT 和 TPS63070的 VIN 之间的线迹、将4V (从电源)直接插入 TPS 的输入端、明显存在短路(消耗的电流为500mA、这是电源的限制)。

然后、我对 TPS63070的输出施加3.3V 电压、电路正常工作。 我真的认为 TPS63070已经烧坏了。 此外、我在 TPS63070的 VIN 和 GND 之间进行了欧姆测试、测得的电阻为7欧姆。

有人对发生的事情有什么想法吗? 我们以前就在没有问题的情况下长时间插入了 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户4725373、

    如果不进行详细的故障分析、尝试找出根本原因将是非常推测的。

    首先、我想插件期间的电压尖峰可能会导致此类损坏(高于或低于绝对最大额定值)。 您是否在 USB 输入端应用了一些尖峰抑制电路?

    如果您想获得详细分析、请按照以下信息进行故障分析流程:

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    是的、VBUS 上有一个 TVS 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCB 上有5个 LED、用于指示电池电量(0-20%、21-40%、41-60%、61-80%、81-100%)。

    USB 正在充电、5个 LED 亮起。 然后、我们拔下了 USB、LED 现在指示充电40%(在我们开始充电之前高于40%)。 但微控制器和电路仍然工作。

    然后、我们拔下电池、尝试使用电源而不是电池、但 TPS63070现在对地短路。

    创建支持案例是否更好? 我不想返回降压/升压转换器、但我认为原理图分析会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户4725373、

    是的、我认为启动支持案例是正确的方法。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户4725373、

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    谢谢、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我目前正在获得电池管理论坛工程师的帮助。 我想我们可以关闭这个线程。

    谢谢、

    Fred