This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:当启用"Balance On & quot 时、电池不平衡

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, LAUNCHXL-TMS57004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683655/em1402evm-cells-not-balancing-when-balance-on-is-engaged

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455ATMS570LS0432LAUNCHXL-TMS57004

您好!

我不知道我为什么会得到这种结果。 当我开始轮询时、电压会波动、但每当我尝试平衡电池时、电压就会平缓。 我已经检查了所有连接、更换了任何电池(如果需要)、使用全新的1402EVM 和 TMS57004启动板、重新下载 bq76PL455A GUI、CCS 和 TMS570BMS 代码、但到目前为止、这正是我所得到的。 我注意到、当我开始平衡电池时、LED D4亮起一次、再也不会亮起。 我还在另一台计算机上尝试过此操作、结果完全相同。

任何帮助都很好。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tien、

    您是否对 TMS570LS0432 Launchpad 进行了必要的修改?

    可以和我分享您的设置图片吗? 我还可以帮助进行双重检查。

    在我看来、TIDM 很难使用和遵循。 我建议从 EM1402示例代码开始、并使用电流探头观察平衡电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、我已经通过移除 R8和 R9电阻器并将信号分别连接到 J4-2和 J4-1引脚来修改了我的 LaunchXL-TMS57004板。

    我从未能够使1402示例代码运行。 在 CCS 中编译和调试示例代码时工作正常、但当我尝试运行 BQ76PL45A-Q1 GUI 时、一个错误状态表示它"无法打开 COM 端口"、即使我能够访问 TMS570BMS 程序、但我获得了上述结果

    此外、TMS57004 Launchpad 和  TMS570LS0432 Launchpad 之间有何区别? 我之前阅读过 E2E 文章、其中显示 TMS57004 Launchpad 已取得一定程度的成功、例如此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tien、

    我相信它们是一样的。

    还有两组不同的代码- TMS570BMS 示例代码和 EM1402示例代码。 EM1402示例代码不是为了使用 GUI 而设计或开发的、这可能是您难以使用 GUI 的原因。

    您是否有机会捕获 UART 和 SPI 流量以查看发生了什么情况? 我建议您浏览代码以查看故障所在的位置。