This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:器件 TPS51100是否支持 DDR3L 1.35V?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674438/tps51100-whether-the-device-tps51100-can-support-ddr3l-1-35v

器件型号:TPS51100
主题中讨论的其他器件:TPS51200

大家好、

我的客户希望使用该器件来支持 DDR3L、从 ESP 来看、该器件显示正常。 但从数据表中可以看出、这是不好的。  请帮您检查一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VLDOIN 电压范围为1.2V、因此它应该能够支持 DDR3L。

    DDR3L 也可以考虑使用另一个器件 TPS51200。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    如果 TPS51200适合客户的设计、我会推荐 TPS51200、因为 DDR3L 规格和数据可在其数据表上找到。

    谢谢