This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:TPS7B63-Q1/TPS7A66-Q1的软启动时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1, TPS7A66-Q1, TPS7A69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697189/tps7b63-q1-the-soft-start-time-of-tps7b63-q1-tps7a66-q1

器件型号:TPS7B63-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A66-Q1TPS7A69-Q1

你(们)好

我对 TPS7B6333-Q1和 TPSA6650H-Q1有疑问。
是否有这些器件具有软启动功能?
如果他们有软启动函数、您能告诉我该值或计算方法吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    TPS7B63-Q1没有软启动功能。

    TPS7A66-Q1具有一个不可调节的小型内部软启动、可通过上电范围屏幕截图进行估算(图25)。

    您的应用是否需要软启动功能来限制浪涌电流或尝试对电源轨进行定序?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢你的答复。
    我客户的应用需要设计电源轨的顺序。

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    为了进行排序、您是否考虑使用 SVS 器件驱动 LDO 的 EN 引脚(ti.com/svs)?) 这提供了一种在受监控电源轨达到特定值后启用 LDO 的可靠方法。 TPS7A69-Q1甚至在 LDO 中集成了电压检测器。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    由于我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。 如果不是、请在下面发布回复(如果此线程由于超时而锁定、请创建现在的线程)。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    我很抱歉耽误你的答复。
    我的客户将使用电容器设计 EN 的延迟电路。

    此致、
    横田洋三