This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430无输出控制 ENA 开关

Guru**** 2766925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684235/tps5430-tps5430-control-ena-switch-without-output

器件型号:TPS5430

测试发现、当 ENA 引脚在电源后被上拉至3V 时、直流输出正常、
当 ENA 引脚被下拉时、输出为0。
当 ENA 引脚被上拉至3V 时、没有正常输出。 为什么 ENA 无法控制正常输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 ENA 引脚上拉至3V 时、您的 VIN 电平是多少?

    谢谢
    -Arief