This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:学习周期故障- RDIS、负比例因子模式位在放电期间设置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684050/bq40z50-r1-learning-cycle-failure---rdis-negative-scale-factor-mode-bits-set-during-discharge

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我们正在完成确定 ChemID 并随后运行学习周期的过程。 在学习周期放电阶段、RDIS 与 GaugingStatus 的 NSFM 位一起激活、因此我们无法成功完成 RA 表更新。 我正在寻求帮助以了解

  • 为什么设置 RDIS (大概是由于 NSFM -但为什么会发生这种情况)
  • 要改变什么才能获得"干净"的学习周期

我在其他回答中看到、这可能是由于 ChemID 不正确造成的。 我们使用的是使用 GPCCHEM 在线工具确定的 ChemID 1450。 提交给 GPCCHEM 的日志文件为:e2e.ti.com/.../chemID_5F00_cycle.zip

和收到的报告: e2e.ti.com/.../chemID_5F00_cycle_5F00_report.zip

它指定最佳拟合 ChemID 为1450、最大 DOD 误差为0.97%-完全处于我提到的3%阈值内。

我们尝试了两次学习周期;第一次尝试以 C/5的放电率运行、第二次尝试使用 C/7 (在某些回答中被认为是一个很好的使用价值)。 两个日志都已附加、并在保存日志时导出了*。gg: e2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_log_5F00_gg_5F00_c5_5F00_rate.zipe2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle_5F00_log_5F00_gg_5F00_c7_5F00_rate.zip

观察到 RDIS 位有效后、第二次尝试(C/7速率)被限制。 日志和*。gg 文件显示 RA 表至少已部分更新(Ra 标志设置为0x5555)。 但是、更新状态保持在0x05、在成功的学习周期后将需要0x06。

是否有任何关于出错之处的建议?

谢谢、

Hamish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamish、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。