This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不同的处理类型是什么?

Guru**** 2804075 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, GPCRA0, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673993/what-are-the-different-processing-types

主题中讨论的其他器件:GPCCEDVGPCRA0GPCRB

我已成功向监测参数计算器提交 zip 文件。 在说明中、我只能找到"ProcessingType=2"用于化学 ID。 其他处理编号是什么?它们代表什么? 例如,processingType=4有什么作用? 等等

我希望获得 一个适用于我拥有的特定电池单元的化学更新文件。 感谢你能抽出时间

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有4种不同的 gpc 工具。 处理类型表示每个不同的工具。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您或某人能否填写问号并告诉我什么是:

    处理类型1 =?
    处理类型2=化学 ID
    处理类型3 =?
    处理类型4 =?

    感谢你能抽出时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    如果您只能花额外的时间单击不同 gpc 工具的说明手册、答案是显而易见的。

    处理类型1 =这是 gpccedv、但不需要按照指令将其放置在那里。
    处理类型2=化学 ID
    处理类型3 =gpcra0
    处理类型4 =gpcrb

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Onyx!