This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:查询:交流输入端的最大持续输入电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702788/bq24074-query-on-maximum-continuous-input-current-at-ac-input

器件型号:BQ24074

您好!

 我对 BQ24074数据表中使用的术语有些困惑、请让我澄清以下内容:

 \

在上图中、提供的规格是 BQ24074 IC 的规格。  

我的问题是:我可以将此 IC 用于2.5A 负载应用吗?? IC 在为电池充电时是否会提供2.5A 并联电源,同时尽可能降低充电电流??   

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    最大输入电流限制为1.5A。 该电流在负载和电池充电之间进行分压。 如果 OUT 上的电压下降、则负载具有优先级、从而降低了电池的充电电流。
    但无法实现2.5A 输入至输出/BAT。