This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00558:用于再生制动系统的双向直流/直流转换器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671873/tida-00558-bidirectional-dc-dc-converter-for-regenerative-braking-system

器件型号:TIDA-00558

1)项目范围:

具有再生制动功能的电动自行车。 采用额定功率为36V 500W 的直流无刷无齿轮集线器电机(带永磁体)实现。

 

2) 2)运行模式:

A)放电模式(升压)

Vin = 12v

IIN max = 41A

VOUT = 36V

Iout max = 14A

 

b)充电模式(降压)

VIN = 36V

IIN max = 14A

Vout = 12v

最大输出电流= 41A

 

在放电模式期间、电机将为自行车提供推进。 在充电模式下(制动期间)、直流电机将为电池充电。

 

3) 3)我们有以下问题:

 

a)我们想使用 TI 设计 TIDA-00558、是否有其他设计可以帮助我们更高效地实现我们的想法?

b)我们注意到 TI 设计 TIDA-00558需要 TI 部件 TMDX28069USB、但该部件不再可用(已停产)、哪一 TI 部件是该微控制器封装的最佳替代产品?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的高压充电器参考设计不支持36V 输入或36V 输出。

    我必须将此帖子移至 C2000微控制器论坛以获取 TMDX28069USB 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nelson、

    您可以使用  

    或  

    决定将取决于您喜欢的内容、无论是 LaunchPad 还是 controlCard 外形。

    就个人而言、我更喜欢用于电力电子产品的控制卡、但我们有客户同时使用这两者。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Maneesh、
    感谢您的帮助、我有另一个问题、是否可以找到该设计的微控制器代码? 我想将其用作指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nelson、

    该 TIDA 的设计人员未发布软件。 因此,遗憾的是,它不可用。

    此致

    Manish Bhardwaj