This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:充电不够满、需要很长时间

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684264/bq25703aevm-732-charges-not-full-enough-and-takes-a-very-long-time

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ34Z100-G1BQ25703

您好、TI、

我已经将 BQ25703A 与 BQ34Z100-G1一起测试、并使用计算机控制 BQ25703。
我正在为4节镍氢电池充电、充电电压设置为5、6V、输入电流限制为1A。 当电池上的电流充电时、开始电流约为500mA、并持续下降、直至我终止电流、此时电流低于100mA (大约6小时后、在过去2小时可能3小时、它已经非常接近100mA)。 这款充电器需要很长的时间、除非您查看它为电池真正充电的电量、这大约是可能充电的一半。 使用 BQ25703充电后、可用电量约为1000+ mAh、而当我使用我们这里的智能充电器充电时、可用电量约为2500mAh、速度约为原来的两倍。

如果可能的话、我如何解决这个问题。 由于电流不断下降,我认为大约需要一天时间,也许需要两天时间才能完全充满电池,也许...

在将充电电流设置为大约1、5A 之前、已附加我的设置。

此致。

e2e.ti.com/.../versie07.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ka、

    所有电池都有内部电阻。 当充电电压达到充电器调节电压设置时、充电电压不能再增加、以保持相同的充电电流。 由于电池内部电阻和连接线电阻、充电电流自然从500mA 降至100mA。 如果您希望保持500mA、则必须稍微增大电压以克服输出电流路径上的压降。
    如果充电电流设置为1.5A 且您仅获得500mA 电流、请检查充电电压和充电状态寄存器以查看哪个环路限制了充电电流?