This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B 中可使用的小线圈是什么

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702907/bq51013b-what-a-small-coil-can-be-used-in-bq51013b

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318BQ51003

现在、我设计 的无线充电设备采用 BQ51013B、但 我的研磨工具很小 、直径为20mm 的线圈最大可接受。 我可以使用 BQ51013B 吗?  

我不需要 QI 认证、 但我希望与市场上的 QI 无线发送器兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51013B 是一款1A (5W)输出器件、20mm 的线圈在此功率水平下无法正常工作。

    请参见 TIDA-00318、具有20mm 线圈和250mA 至500mA 输出的 BQ51003。  此设计将使用 TDK WR222230线圈。