This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:关于 PMP10215电路问题

Guru**** 2386500 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702771/lm5021-about-pmp10215-circuit-question

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:PMP10215

大家好、

   我们希望将 PMP10215用于我们的产品、并且我们发现有关此电路的问题、请联系。 帮助解释以下电路红色高亮显示的功能。

e2e.ti.com/.../tidrlm1a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aggil、

    这是一款配备分立式器件的辅助降压开关、其输入来自36V 200W 主输出。

    我将联系电路设计人员、了解这是 PMP10215的一项功能

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aggil、

    我收到了设计师的回复:

    红线中的电路实际上是降压转换器。

    当 C12上的电压高于 V (D25)+V (D28)时、这意味着我们在 D31的阳极上有一个尖峰、我们有一个流经 R69的电流。 如果该电流足以驱动施密特触发输入(SN74LVC…的引脚2)、则我们有一个 Ton over Q13。 在这个小 Ton (与主转换器的开关波形同步、但占空比取决于峰值中包含的能量量)期间、由 Q13、L10和 D27定义的降压转换器将在 Ton 期间将能量注入 Vout (36V)。

    这样、尖峰中的能量逐周期恢复、而不会浪费在缓冲电阻器中。 它实际上是一个“有源缓冲器”

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    非常感谢。