This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:LMZ22010

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ22010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683895/lmz22010-lmz22010

器件型号:LMZ22010

您好!

我想将 LMZ22010用作 TEC 驱动器(TEC 为热电冷却)。

TEC 需要高达8A 和高达6V 的电流。 如果温度过高、 需要为 TEC 提供6V/8A 电流、如果温度过低、 则需要关闭 LMZ22010或发送小于2V 的电压、以此类推...

这意味着 LMZ22010的输出将在6V 至2V 之间变化、大约为0.5Hz-1Hz (大约一秒打开、一秒关闭)。

此组件是否适合此应用?

我是否可以使用 RFBT 和 RFBB 的数字电位器将输出电压更改为6V 至2V (或更低)?

我是否可以通过向 SYNC 引脚支持"1"(零 Hz PWM 频率)来停止 LMZ22010工作一秒钟、然后支持下一个一秒钟的外部时钟、依此类推...?

提前感谢  

Rozi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rozi、

    我相信您可以将 LMZ22010用于此应用。
    输出电容应设计为2V 输出。 如果转换器在2V 输出时保持稳定、它也将在6V 时保持稳定。

    我认为您应该使用 EN 引脚来关断器件。 "停驻" SYNC 引脚长时间不会关断器件-它将使用其内部振荡器继续工作。 引脚说明意味着您需要在不使用 SYNC 时将其保持在低电平。

    如果您需要有关此内容的任何其他信息、请告知我们。

    谢谢、
    Denislav