This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:GPC 工具问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673591/bq34z100-g1-gpc-tool-issue

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我已通过 GPC 工具发送数据、该工具以报告的形式进行了响应。

但是、它显示"由于 GG 文件格式问题、GG 值尚未更新"。

我发送的 gg 文件直接从 BQstudio 输出、但不进行编辑、因此我知道我没有 对其执行任何操作来使其无效。

您能解释一下为什么我没有获得更新的 gg.csv 文件吗?

随附了 aree2e.ti.com/.../4263.New-folder.zip 测试报告以及我发送给工具的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    gg.out.csv 文件仅更改 GPC_Report.txt 中报告的以下值。 您可以根据 GPC 报告手动更改 gg.csv 文件或 bqStudio 中的值。

    Qmax 电池0 (5701)、更新状态= 06、Ra 标志= 0055、R0x 标志= 0000、Ra 表、T RISE 和 T 时间常数。 其他参数值相同

    我附上了 gg.out.csv filee2e.ti.com/.../gg.out.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我已经按照您的建议完成了。 它现在正在工作。  

    该工具让我有点困惑、或许有人可以解决这个问题。

    谢谢你。

    -Tim