This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:PWM 调光电感环

Guru**** 2468730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684496/tps92512-pwm-dimming-inductance-ring

器件型号:TPS92512

您好,

有一个新项目,24V VIN,6串 LED,1.5A,使用 TPS92512。

  当占空比< 100%时、电感环正常、100%占空比正常。 PWM 频率为1kHz。 当 PWM 频率为30kHz 时,电感不会振铃。  你有什么建议? 顺便说一下、 TPS92512 PWM 调光频率范围是否为100Hz 至1kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有示波器截图显示您所讨论的内容? 我不确定我是否理解您所说的"电感环"。 您是否有我也可以检查的原理图和 BOM?

    指定100Hz 至1kHz 调光范围的唯一原因是您可以在该范围内获得良好的调光比。 您可以在更高的 PWM 频率下进行调光、在最小占空比和线性调光范围内、您将受到更多的限制。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clint、

    当 PWM 调光输入占空比< 100%时、可以听到电感声音、 频率为1kHz (PWM 调光为1kHz)。

    e2e.ti.com/.../PL_2D00_Belmon-22-Table_2D00_2A_2D00_REV2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 在可闻频率范围内进行 PWM 调光时、电感器的可闻噪声是一个非常常见的问题。 这通常需要尝试不同的电感器和/或内核技术、直到您发现在您使用的频率下不会出现磁致伸缩(导致可闻噪声)的电感器和/或内核技术。 因此、可能需要几次尝试、但您最终可以找到一个不会产生噪声的尝试。

    此致、

    克林特