This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于5kwh 电池组的锂离子电池充电器 IC

Guru**** 2557000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684206/li-ion-battery-charger-ic-for-a-5kwh-battery-bank

我正在构建一 个5kwh 48V 锂离子(18650)电池存储系统、我想为电池组适当充电。 我正在搜索一个 IC、它可以使用合适的电池充电技术、如 CC 和 CV 为电池组充电。 我需要大约30A 的充电电流(有30节并联电池和13节串联电池),以0.4C 为电池组充电。  是否有任何 IC 可帮助我进行充电? 如果不是、 充电的替代方法是什么?  请给我建议。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找多节开关充电器应用工程师。 我怀疑我们的充电器能够支持13节串联电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    目前、我们没有任何支持13节串联电池的充电器。