This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11451:UCC28740的电源电压 VDD 为何为17.3V?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP11451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674265/pmp11451-why-is-the-supply-voltage-vdd-for-ucc28740-17-3v

器件型号:PMP11451
主题中讨论的其他器件:UCC28740

您好!

根据 UCC28740的数据表(例如第10页)、启动芯片所需的"导通 UVLO"电压为21V。 但在 PMP11451的原理图中、UCC28740的 VDD 仅为17.3V:

辅助变压器输出的电压首先经过整流(D9、C100)、然后通过自制 LDO (Q1、D10)调节至17.3V。 18V - V_be = 17.3V。

因此、17.3V 小于21V、因此不足以启动器件。

我弄错了吗?

Thx

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您的是正确的;17.3V 不足以启动器件。
    UCC28740在 HV 输入端具有内部高压开关电流源。 上电时使用此限流源、以通过大容量电压为 VDD 充电至~21V。 一旦 VDD 达到21V、PWM 开关开始、输出电压上升至调节电平。 此时、辅助绕组提供电压以维持 VDD、HV 电源关闭。 VDD 电压取决于辅助绕组偏置电路提供的任何电压、该电压可能高于或低于21V 启动阈值。 有关详细信息、请参阅 UCC28740数据表。

    PMP11451是适用于 USB-PD 应用的参考设计、可将输出电压编程为20V、12V 和5V。 由于这种宽输出变化反映在辅助绕组上、并且在该特定设计中仅存在单个辅助绕组、因此辅助绕组与安全绕组的匝数比在 Vout 设置为5V 时、可为 VDD 提供~12V 的电压。 因此、在20V 输出电压下、辅助绕组产生的电压约为50V、对于控制器 VDD 输入而言、该电压过高。 当输出电压大于5V 时、线性稳压器 Q1将 VDD 限制在大约17V、而当输出电压= 5V 时、则饱和。

    我希望这可以清楚地说明控制器是如何启动的、然后在运行时保持 VDD。

    此致、
    Ulrich