This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6273:TPIC6273

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700637/tpic6273-tpic6273

器件型号:TPIC6273

我有两个问题、如下所示

TPIC6273是否具有"短路保护"功能?

2.如果 TPIC6273的输出接地或短路、是否会损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它没有短路保护。

    如果连接到 GND、则没有问题;如果对 Vled 短路、考虑您添加的电阻器、则在任何漏极电流超过250mA 时、IC 将会消磁。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对漏极过流保护有什么建议吗? TPIC6273的输出是漏极开路结构、我们的客户将添加电阻器、而不是 PCBA 中的电阻器。 因此、我们需要在漏极上具有保护功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要使用电阻器来保护漏极。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth