This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP3923:超级本导入 Altium

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3923, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683228/webench-tools-lp3923-ultralibrarian-import-to-altium

器件型号:LP3923
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我从 TI 网站上下载了超极本、并尝试为 LP3923和 CC2640R2F 生成 Altium 封装。 我选择了3D 模型并遵循导入指南。 我只能在 Altium 中获取原理图组件、但无法获取布局组件。   

下载.bxl 文件的链接。  

https://webench.ti.com/cad/

我叫 Altium 、但他们说不 支持在 Altium 中运行脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我刚刚在 LP3923上尝试过此操作、我可以生成.schlib 和.pcblib 文件。 我下载了.bxl、将其加载到 UltraLibrarian 中、选择 Altium Designer、然后导出。 然后、我按照 readme.txt 中的说明导入 Altium。 我使用的是 Altium 17.1。

    运行此程序时是否遇到错误? 或者、您能否解释它在哪个步骤不起作用?

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、
    我使用的是最新版本 Altium 的18.0.12版本。 我也遵循了 readme.txt 中的指令、但没有为我提供的 PCB 库! 请帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    我看到了与您和 Karl 类似的事情。 AD17中导入的 LP3923占用空间不正确、因此我们现在正在生成新的 BXL。 这应该在下周中旬之前在线。 希望这也能解决您在使用 AD18时看到的问题。 如果您之前需要 Altium 封装、请告诉我。

    是否有其他 BXL 为您带来问题?

    此致、
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    最后、我 能够解决该问题。 我遵循 了该指南、现在看起来还可以。 谢谢