This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:交流/直流双路隔离式输出电源

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674397/ucc28911-ac-dc-dual-isolated-output-power-supply

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件:UCC28711PMP10267

大家好、团队、  

即时消息 、用于设计交流/直流双路隔离式电源。  

到目前为止、我发现反激式拓扑的效果最佳、因为它为我提供了隔离功能并能够提供多个隔离式输出。  

我的参数是83-265 Vac 50/60Hz 的交流输入和输出1:5V @100mA 输出2:24V @200mA

你们遇到了任何其他可为多个输出提供隔离的拓扑。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernardo、

    感谢您关注 TI。 当需要多个隔离式输出时、反激式转换器是一个不错的选择、因为它只需要几个额外的组件即可实现另一个输出轨。 反激式也是低功率输出(如设计要求)的理想选择。 在 PMP10267上一个 LOK。 它是具有多个输出电压的 UCC28711的示例: www.ti.com/.../PMP10267

    此致、
    本·洛夫