This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D21:TPS548D21与 TPS548D22

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D21, TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674405/tps548d21-tps548d21-vs-tps548d22

器件型号:TPS548D21
主题中讨论的其他器件: TPS548D22

您好!

    我使用 TPS548D22设计直流/直流:输入为12V、输出为0.6V、电流为40A。 由于 TPS548D22的交货周期为25W、请帮助检查 TPS548D21是否可以替代 TPS548D22 P2P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    TPS54*D21和 TPS548D22之间的区别在于引脚37功能。对于 TPS548D21、引脚37是用于 AVS 控制的 REFIN_TRK。  TPS548D22引脚37为"请勿连接"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    非常感谢。
    我想知道、如果我将设计更改为在 TPS548D22电路上使用 TPS548D21、如何处理引脚37?

    柠檬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    REFIN_TRK 功能由 MODE93)和 MODE92)引脚搭接引脚控制。 设置 MODE (3)= 0和 MODE (2)= 0以调节至内部基准并使用内部软启动斜坡。 然后、您可以使引脚37保持断开状态。 有关详细信息、请参阅数据表第7.5.3节:
    www.ti.com/.../tps548d21.pdf