This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175-Q1:直流/直流升压转换器12V 至28V,10A 连续电流

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090, LM5175, LM25122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684504/webench-tools-lm5175-q1-dc-dc-boost-converter-12v-to-28v-at-10a-continuous

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40090LM5175LM25122-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

查找具有10V - 16.5V 输入(标称值为12.3V - 14.5V) 和28V 输出(最小值为24V、最大值为32V)、10A 持续电流(每包装12A)的直流/直流升压转换器 IC 控制器

虽然我不需要该器件的降压部分、但 Web Bench 建议使用该器件、但仅在我将电流要求降低到6A 后才使用。  我认为电流能力将取决于我选择的功率 FET。

也许只有不同的升压部分需要考虑。  我还在考虑该项目的 TPS40090/91部件

提前感谢

 Dan Convertino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    根据应用输入和输出电压要求、我建议使用升压控制器。 由于不需要降压功能、LM5175超性能。

    LM25122-Q1可能是在两相配置下工作的更好解决方案。 一个很好的起点是 TIDA-01610

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的建议
    谢谢、
    Dan