This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:最小负荷 spac

Guru**** 2612535 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674400/uc3825-minimum-duty-spac

器件型号:UC3825
主题中讨论的其他器件: UCC28950

你(们)好

我能找到 UC3825 PWM IC 的最小占空比吗?
如果您的产品最小占空比较低、我强烈推荐它。

此外、ucc28950将应用于下一个型号。
我想知道 UCC28950的最小占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:
    当应用于电压模式控制时、UC3825的最小占空比为零。 换句话说、如果 E/A OUT 引脚具有其最小值、则 OUT A 根本不会产生脉冲。
    在电流模式控制中、有效最小占空比将是电源电路的一个功能、因为通常需要在将电流感测信号的前缘尖峰馈送到 ILIM 引脚之前对其进行滤波。 在这种情况下、OUT A/B 引脚的最小占空比将取决于任何驱动器延迟网络和应用于电流感测信号的滤波。 从数据表中可以看到、控制器内从电流感应输入到输出 A/B 的延迟仅为50ns (典型值)。
    请发布有关 UCC28950的另一个问题、因为我不熟悉该器件。
    谢谢
    Joe Leisten