This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z40-R1:bq20z40-R1 -推荐的 EV2300或 EV2400和应用软件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ20Z40-R1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674290/bq20z40-r1-bq20z40-r1---recommended-ev2300-or-ev2400-and-application-software

器件型号:bq20z40-R1
主题中讨论的其他器件:bq29330BQ-HI 生产EV2400BQSTUDIO

您好!

我有一个具有 bq20z40-R1 (和 bq29330)的电池组、我需要询问电量监测计并将电池组置于睡眠模式。

由于 bq20z40-R1为 NRND、EV2300为 NRND、 并且 bq20z40-R1_bqEASY-SW 不可用、EV2400和 BQ-HI 生产应用软件是否可以正常工作?

谢谢、

JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EV2400工作正常、您可以使用另一个 SBS 电量监测计 EVSW 或 bqStudio 以及 SMBus Pro 或 Advanced Communciation (高级通信)屏幕手动发送命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!