This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:VCC 稳压器范围

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702336/tps61089-vcc-regulator-range

器件型号:TPS61089

尊敬的先生  

您能否帮助提供 TPS61089 VCC 稳压器的最小值和最大值范围、我只能在数据表中找到典型值。

谢谢!!

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值与 Vin、Vo 值有关、您的应用中的 Vin、Vo 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    以下是我的额定电压
    VIN = 6.6~8.4V
    Vout = 12V

    谢谢!!
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vcc 值由 Vin 和 Vout 的高值决定、因此在本例中 Vcc 仅与12Vo 相关。 它的范围约 为5-6.6V。 我们将运行最坏情况分析、并尽快为您提供准确的数据。

    顺便说一下、为什么要知道这个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在您的应用中为5.3-6.4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我只想检查陶瓷电容器上的直流偏置特性、确保当 VCC 达到最大值电容时就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议您在 Vcc 引脚上使用16V/2.2uF 电容。