This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:具有同步整流器的 UCC28C45双路开关

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC24610, UCC24630, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683391/ucc28c45-ucc28c45-dual-switch-with-synchronous-rectifier

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: UCC24610UCC24630UCC24636

大家好、

我的客户正在使用 UCC28C45开发具有同步整流器的双路开关。 现在、它们使用 IR1167来驱动同步整流器。 我们是否有替代 IR1167的解决方案?

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    TI 有一些选项可供选择、每个选项都有优点和缺点、具体取决于应用的详细信息。
    由于 IR1167是 VDS 感应 SR 控制器、因此 UCC24612-2或 UCC24610都具有类似的运行方式。 但是、UCC24610的 VDS 限制为50V PEAK。 均支持 CCM、DCM 和 QR。

    另外两个 SR 控制器是 UCC24630和 UCC24636、它们基于伏秒平衡。 如果这是应用的一部分、UCC24630适合于 CCM 运行。 都支持 DCM 和 QR 运行。

    此致、
    Ulrich