This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26600-02EVM:电流限制、即仅2.23A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674469/tps26600-02evm-current-limitation-i-e-only-2-23a

器件型号:TPS26600-02EVM
主题中讨论的其他器件:LM5069

您好,

我的应用要求电子保险丝具有以下额定值

1) 1)输入电压5V 至60V

2) 2)输出电压5V 至60V

3)输出电流8A 至10A

此 TPS26600的最大输出电流= 2.23A、因此请为该器件提供替代方案。

提前感谢!

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果额定电流为4A、则可以选择两个电子保险丝。
    但对于8-10A 范围、需要具有外部 FET 的热插拔控制器。
    请看一下 LM5069吗?

    此致、
    Kari。