This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:UC2845运行温度范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684029/uc2845-uc2845-operation-temp-range

器件型号:UC2845

您好!

这是客户在 RRU 应用中提出的一个问题

数据表中的建议运行条件显示 Ta 规格为-40C 至85C。

2.数据表中的绝对最大额定值显示 Tj 规格高达150C

在客户的应用中、其电路板温度为~95C。  因此、请查看以下内容:

1.该部件是否可以在上述情况下工作?

2.如果我们可以将 Tj 固定 在150C 以下、它是否可以支持长时间可靠性?

3.许多其他 TI 器件表示建议的 Tj 处于125C 之内、该器件是否相同?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    如果 PCB 板温度为95C、则器件的引脚温度已知。 如果您测量流入 IC VCC 引脚的偏置电流并将其乘以 Vcc 电压、则可以计算 IC 内的内部功耗。

    使用器件封装的 Tjb、您可以计算结温。

    请注意、对于一个85°C 的 Ta、UC2845的电气参数被给出、在测试期间等于85°C 的 Tj。 因此、如果应用中的 Tj 超过85C、某些电气参数可能超出数据表限制。

    如果结温保持在125C 以下、则不存在长期可靠性问题。 尽管降低结温将始终延长器件的预期寿命。

    此致

    Peter