This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2Q1:RC 和 COMP 的绝对最大额定值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683722/ucc2808a-2q1-absolute-maximum-rating-for-rc-and-comp

器件型号:UCC2808A-2Q1

下面是否定义了 UCC2808A-2Q1的绝对最大额定值?

・μ A RC 引脚:最大电压和电流

・COMP 引脚:最大电压和电流

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    在数据表中、有一些测试条件、其中 COMP 等于5V、RC 为5.5V。 COMP 灌电流为2.5mA、拉电流典型值为0.5mA。

    RC 引脚没有电流定义、因为它通常连接到电阻器和电容器、电阻器范围为10k 至200k、电容器范围为100pF 至1000pF。 客户为什么需要知道 RC 引脚的最大电压和电流?

    此致

    Peter