This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698746/bq51050b-bq51050b

器件型号:BQ51050B

您好!

电阻器 R1和 R3 (对于 BQ51050B 芯片)的在线计算工具无法正常工作。

请帮助我们设置 R1和 R3的值,以了解以下温度详情:  

Tcold = 0°C
thot = 45°C
Beta = 3435K
RO = 10k Ω

提前感谢您的感谢帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tot (45C)的较低值将很难实现。 从 thot 到 Tcold 的范围已缩小、因此 NTC 将需要以更大的速率更改值、NTC Beta 将需要增加。 我估计它需要在5500范围内。
    您是否可以选择更改 NTC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    是的、我们可以更改 NTC。

    您建议将 Beta 和 Ro 的值设置为达到 Tcold = 0°C 和 thot = 45°C? R1和 R3的值是多少?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于评估的可能配置:

    Beta = 4500K
    RO = 6.8k Ω
    R1 =432欧姆
    R3 =开路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会分享您用于查找这些值的计算方法?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了在线 NTC 计算器工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 的回复。

    我尝试了几次使用在线 NTC 计算器工具、但 遗憾的是、由于 Excel 宏中的错误、该工具无法正常工作。

    请通过电子邮件将您的 NTC 计算器工具版本发送给我吗?

    提前感谢您的帮助。

    此致