This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20144-Q1:LM20144-Q1直流/直流1、0V 输出电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672751/lm20144-q1-lm20144-q1-dc-dc-1-0vout

器件型号:LM20144-Q1
主题中讨论的其他器件:LM20144

大家好。

我的 LM20144器件有一个奇怪的问题。 我在此附上了我在德州仪器(TI) Webdesign 上实现的项目和仿真。

我实现了一个电路板、其中我有5个具有 LM20144的 DCDC、即不同的电压。 问题仅在于 LM20144 1Vout 2A。

显然、所有电路的布局、电路、电感和 FB 电阻器都相同、但所有其他直流/直流稳压器在1.8V 输出电压、3.3V 输出电压、2.5V 输出电压、1,2V 输出电压下均能正常运行。 对于所有直流/直流转换器、相同的输入电压:5V

仅1、0V 输出无法正常运行:在输出中、我测量1、2V、VFB = 0、91V (误差)、PGOOD、明显为低电平。

我不明白这是否是 LM 问题。

在数据表中,我可以看到它的特征值一直到1.2Vout…… 真叫人忍无可忍?

非常感谢您在这个小问题上为我提供的帮助。

此致

PS:我找不到附加可能性.... 如何向您发送我的仿真文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM20114-Q1的内部基准电压为0.8V。 它应该能够支持1.0V 的输出电压。 要附加文件、您应该在右下 角的 t switch 格式中看到一个链接。  然后、您将在您的过帐窗口顶部看到一个工具栏。  单击回形针图标将允许您附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_1043377_5F00_132_5F00_2_5F00_108293959.pdf

    我在这里使用纸质点击附加文件。 我希望没关系。

    此设计图与我所有使用 LM20144的直流/直流转换器相同:不同的电感和一些分辨率值... 另一个 DCDC 运行,它不运行。 相同的电路板、相同的布局。 如果我将输出直接连接到 FB 引脚、我可以在输出1.2V 而不是0.8中看到。 我真的不理解...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按照 Webench 报告中所示为该设计复制了原理图和物料清单? 如果是、我们将需要看到一些波形。 从 Vin、Vout 和 SW 波形开始。 我需要一个在 SW 上显示单个开关脉冲的时间刻度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间:我不在办公室。

    我在此处附上一份 PDF 文件、其中包含了采集信息。 LM 似乎没有运行。 切勿开关开关。

    我不明白发生了什么。

    您有什么想法吗?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../0180321-_1320_-LM20144_2D00_Q1-_1320_-1Vout-2A-_1320_-PROBLEMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我发送了一个勘误 PDF 文件。

    在这里、在启动时进行了正确的采集。

    此致

    e2e.ti.com/.../0180321-_1320_-LM20144_2D00_Q1-_1320_-1Vout-2A-_1320_-PROBLEMS_5F00_errata_5F00_corrige.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中可以看出、Lmin 应该大于1.1 uH:2、6uH、near。

    我尝试用3.3uH MCSDC1006-3R3MU 来更改 L:没有变化。 我使用 Delta IL 30%计算了该 L 值。

    此外、我更改了 Cout = 100uF 6.3V -相同的结果:Vout = 1.174V (不带 Rload)、1.089V (带 Rload = 0.5欧姆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会显示两个不同的启动序列。  第一个绝对不会切换。  第二个开关在启动期间切换、然后停止。  这是同一个板、只是不同的启动尝试吗?  还是两个不同的样本?  总共有多少电路板以这种方式工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回答。 我在4个电路板上回复了这种情况、其中唯一不运行的 DCDC 是1.0V 1A DCDC。 其它1.2V - 1.8V - 3.3V - 2.5V,运行正常。 所有直流/直流转换器的布局都相同。 相同电路板中的5 DCDC、相同的输入电压5V。 在我的 PDF 中、第一张图片没有加载。 当负载为0.5欧姆时、另一个电阻器会发生变化。 启动是相同的。 您必须考虑加载系统时的情况。 我将 L 从1.1uH 更改为3.3uH,因为计算1MHz 时的 Lmin 时,我注意到30%的 Δ IL 需要大于2.6uH 的电感值。 我不明白发生了什么:我的电路与您的 Web 工具的仿真相同。 此芯片在1.0V 或0.8V 电压下工作是否有问题(在0.8V 电压下,我有相同的结果!!) ? 感谢你能抽出时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的第一个波形在没有开关的情况下分流输出电压。 这意味着您的高侧 FET 损坏、或者您从另一个电源轨获取预偏置电压。 您能否将输出与电路板上的其他所有部件完全断开、以查看输出是否会启动? 我将订购一个评估板进行测试 可能在本周晚些时候或下周初到达之前。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否发布您的实际原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、在我的第一个测量中、输出完全隔离。 对于负载、您已经看到了结果。 我认为1Vout 存在问题、因为我可以在其他4 DCDC 中看到正常运行的类似波形情况。 我在 Xilinx Zynq 7030器件的电源链中使用该器件。 这是1V 内核电源、不得超过1V。 此电源是链中的第一个开关、因此... 我无法使用 Zynq、因为该 PGOOD 不会运行第二个 DCDC 等。 我遇到了麻烦!! 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我不能。 但是、相信我、与我在上一篇文章中发送给您的仿真相同、没有区别。 我有4个具有相同原理图的直流/直流转换器、对于不同的输出电压、值几乎没有什么不同、这很明显。 感谢你能抽出时间。 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、当我获得评估板时、我将对其进行修改、使其可在1.0V 电压下运行、并确保其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为是这样,但我的问题是:我可以做些什么来正确运行这个电路? 因为我没有解决方案:我更换了很多元件,特别是电容器,它们的值不可读,以确保在安装操作中不会出现卷带错误。 没有变化。
    如果您有一些想法、请不要犹豫。 非常感谢您对这个问题的关注。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够对此进行仿真、它确实收敛到了1.0V 输出。 我建议使用所有原始 Webench 值重新填充您的电路(这应该起作用)。 我已经订购了 EVM、但它将在我要测试之前的几天内送达。 请告诉我重新组装电路板是否可以解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您抽出宝贵的时间回答问题。

    我的电路是正确的、仿真和电路是相同的。

    问题是、对于 PCB 问题(!) 其他直流/直流1.2V 输出连接到1.0V 输出、这就是问题所在、正如您在上一篇文章中所述。

    在特定的 PCB 情况下、理解这个问题并不是很简单。

    LM20144也能在1Vout 2A 下正常运行、我现在可以这么说。

    非常感谢我们的帮助、很抱歉、但这不是我的问题。

    此致