This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62671:TPS62671 EVM 评估

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62671, TPS62821, TPS62801, TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702739/tps62671-tps62671-evm-evaluation

器件型号:TPS62671
主题中讨论的其他器件: TPS62821TPS62801TPS62088

尊敬的:

我们是否有适用于 TPS62671的评估板、我是否可以为客户申请评估板?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    对于此产品、您需要使用引脚对引脚兼容的 EVM 并安装 TPS62671的样片。 我建议这样做:

    如果我可以再给您一个建议、这里有很多性能更好的新产品。 通常、这些器件具有极低的 Iq (4uA 或更低)。 特别是:

    TPS62821:2x1.5mmm QFN 封装、在-40至125°C 的整个温度范围内具有1%的基准电压精度、470nH 电感器。   

    TPS62801:1.05x0.7x0.4mm WCSP 封装、1% Vref 精度、 470nH 电感器、输出电压选择引脚。   

    TPS62088: 1.2x0.8mm WCSP 封装、1% Vref 精度、 240nH 电感器、固定输出电压版本。   

    对于所有这些、您可以找到专用的 EVM、Webench 和 PSpice 模型、在设计过程中为您和您的客户提供支持。