This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:驱动程序不能正常工作

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684422/lm3410-driver-doesn-t-work

器件型号:LM3410

大家好、我做了这个电路:它有6个串联的 LED。 其中有6行,因此总共有36个 LED。 总电流为300mA。

我制作了 PCB 并尝试了、但它不起作用。 我的电路上有任何问题吗? 我尊重二极管极性并检查了几次。 即使是100%的 PWM、它们也不会打开。 我使用了9kHz PWM。 输入 VIN 为3.3V。 R1为0.62 Ω

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否探测过 DIM 以确保其高于1.8V? 我也看不到擦除了什么、您的电路板上是否有用于 OVP 的东西? 无论哪种情况、您都可以探测 FB 以确保它不会被拉高? 如果 FB 被拉至高电平、它将不会切换。

    您是否已验证引脚或冷焊点之间没有焊料短路? 我没有看到原理图有什么问题、因此可能会出现这样的情况。

    此致、

    克林特