This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:与 LP87524B-Q1相比、每个降压转换器的输出电压范围

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702115/lp87524j-q1-output-voltage-range-for-each-buck-compared-to-the-lp87524b-q1

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8758

LP87524的数据表中指出、有一个 B 和 A J 版本建议将降压2和3设置为固定电压、即1.8V 和2.3V 或1和1.8V。  但是、数据表的每个其他方面都建议可以单独对所有4个降压转换器进行编程。  我确实需要1.0V 和1.8V 输出、因此 LP87524J 似乎是正确的器件、但我找不到库存。   LP87524B 器件4的输出是否可以独立编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    它们可以独立进行编程。 但是、默认电压在 OTP 上设置、并且可以在 NRST 设置为高电平后通过 I2C 更改这些电压。 只要 NRST 为高电平或循环通电、更改后的电压就会保持不变。

    有关 LP87524J-Q1的样片、请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../

    此致、

    Jari Niemelä í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jari、

    感谢您澄清上电顺序。  数据表应该使其更加清晰一点、经过一些研究、为了其他设计人员的利益、下面是默认值的摘要:

    降压    LP87524B   LP87524J Imax
     0       3.3 V      3.3 V   1.5 A
     1       1.2V      1.2V   1.5A
     2       1.8V      1.0V   4.0A
     3       2.3 V      1.8 V   3.0 A

    因此仍然是我的问题、在我 的应用中、我需要将降压0连接到绝对最大值为2.5的器件、并在运行时设置为1.5V。 但是、我的控制器在1.8V 电源轨上运行、这意味着在控制器将其设置为所需的1.5V 之前、降压0将在3.3V 时有效。  在重新编程之前、是否可以打开1.8V 并使降压0保持关闭状态?


    更好的是、是否可以重新编程默认设置、并在下一个下电上电周期使其不易失?


    LP8758具有更好的默认设置、我更喜欢该器件、但我需要避免在 PCB 设计中使用微/埋式过孔。


    此致、

     

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    对于 LP8758B/J-Q1上的 OTP 默认设置、所有电压轨都将从 EN 信号启动、因此无法实现这一点。 但是、您能否将 MCU 连接到1.8V 电源轨、然后再对3.3V 进行重新编程? 或者3.3V 电源轨上是否有电压敏感型器件?

    只能通过生成具有指定 OTP 设置的新器件来更改默认值。 为此、请联系您当地的 TI 销售代表。

    您的是正确的 LP8758、需要微/埋孔。

    此致、

    Jari Niemelä í a