This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:使用 SS/EN 引脚(引脚5)使输出降额

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683850/ucc28950-derating-output-using-ss-en-pin-pin-5

器件型号:UCC28950

我有一个电路尝试通过降低引脚5上的电压来启用和控制输出电压。 该引脚被描述为误差放大器的第二个正输入、以最低的优先级与主正设定点输入(引脚2)进行比较。 所有工作正常-我可以通过引脚5禁用、启动运行并调节 OP 电压-直到它达到(我认为)引脚2上的电压。 此时、虽然将其降至0.55V 以下、但似乎失去了它的积极 IP 角色

这是否是预期的行为-也就是说、我是否必须重新构建电路以通过引脚5关断并通过引脚2进行电压控制?

非常感谢、Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Pete

    您能否发布您正在使用的原理图? 如果您无法在此处执行此操作、请直接通过 colingillmor@ti.com 将其发送给我

    SS/EN 引脚(引脚5)的操作在数据表的第29页进行了说明

    我必须检查它"失去其积极的 I/p 角色"-这不是这个引脚的正常使用。

    此致
    Colin