This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:使用 PWM 信号驱动外部 MOSFET

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684328/bq76pl455a-q1-drive-external-mosfet-with-pwm-signal

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好,  

能否使用 BQ76PL455A-Q1或 BQ76PL536A8Q1通过引脚 EQ1.EQ16和 PWM 信号驱动外部 MOSFET?

我计划使用大约100kHz 的频率来驱动 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡里姆

    bq76PL455'A EQ 引脚 未设计为 PWM 前置驱动器、而是设计为 PWM 前置驱动器。  输出响应时间受 限于用户打开/关闭 电池平衡(CB)的速度。 通常、这些是非常低的速度。

    希望这对您有所帮助。