This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:LM5106允许的最大比例设置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698905/lm5106-maximum-allowable-deatime-setting-for-lm5106

器件型号:LM5106

您好的支持团队香榭丽舍:

我的客户对 LM5106的最大允许死区时间设置有疑问? 数据表建议 RDT 电阻器应为10k 至150k。 但是、在我的客户设计中、他们至少需要1.5us 的死区时间、我们是否可以将电阻器增加到大约300k 以获得1.5us 的死区时间? 允许的最大 RT 电阻值是多少?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    很高兴听到您的声音、感谢您的联系!
    将 DT 曲线外推至1.5us 不是问题、但由于该引脚上的阻抗更大、产生的偏置电流更小、因此该引脚更容易受到噪声波动的影响。 让我采购 LM5106并使用300k Ω 电阻器测试该 DT、以确保我们预见到没有问题。

    我将很快为您提供最新信息!
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei!

    很抱歉耽误你的回答。 我已经购买了 LM5106、并将开始测试。 您的最新消息。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    将器件放在工作台上后、我捕获了以下波形。 DT 设置为~300k Ω、结果为~1.5us。 不过、可以看到 DT 引脚上的电压也为~3.17、如前所述、由于该引脚上的阻抗更大、因此该引脚上的电流源和信噪比会更小。 最大 DT 电压规格为3.3V、因此不会为波动留出太多的余量、正如在 不使用滤波器的情况下简单切换输入时所见、噪声接地肯定是一个问题。

    紫色:输入

    绿色:是的

    黄色:低

    紫色:输入

    绿色:V_RDT

    在数据表限制之外使用此 DT 设置的目的/应用是什么?  

    请联系我、以便我为您提供更详细的答案、帮助您赢得此套接字。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您为我们设置基准测试。 我将通过单独的电子邮件向您跟踪项目状态。

    此致、
    Wei-Hao