This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25088:WEBENCH 器件已消失

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672229/webench-tools-lm25088-webench-part-disappeared

器件型号:LM25088

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

2018年3月8日、我在非隔离式直流/直流转换器中使用了 WEBENCH、其规格如下:

  • VinMin = 21.6V
  • VinMax = 26.4V
  • 输出电压= 19V
  • Iout = 6.316A
  • 温度= 60°C

当时我选择的解决方案是 LM25088、因为我们在类似的设计中使用它。

现在(2018年3月15日)我尝试使用这些参数或任何其他参数、LM25088根本不会显示为解决方案。

我查看了 LM25088的网页、它未列为"过时"或"不推荐用于新设计"

为什么解决方案会消失?

是否有人在其他器件上遇到过类似问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    我还运行了 Webench 并看到了类似的东西。 让我将您的问题转发给 WB 团队、看看我是否可以为您解决。

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    我们很抱歉让您这么久。
    问题现已解决。 您将能够在 TI.com 上的下一个版本之后创建设计。

    谢谢、
    Kiran Kumar