This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5175:将 WEBENCH 原理图导入 Eagle 时出错

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674085/webench-tools-lm5175-error-importing-webench-schematic-to-eagle

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试将降压/升压原理图从 WEBENCH 导入到 Eagle (V 8.7.1)、但收到以下错误消息:

正在加载/Users/sean/Documents/Eagle 4/2018-03-21_23-25-15/2018-03-21_23-25-15.sch ...

错误:

第1行、第61540列:重新定义标签中的名称"IO"


我将在 WEBENCH 中使用以下参数:

是否有任何想法可以采取什么措施来解决此问题?

提前感谢!

-Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否联系 Eagle 供应商寻求支持、并询问他们在我认为是 Altium 的本机源文件中需要做些什么? 同时、我将此事转交给我们的 Webench 专家、看看他们是否有任何好的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

      原理图导出问题是由 WEBENCH BOM 中 D2的"NA"尺寸引起的。 请尝试以下任一方法来解决此问题。

    方法1:

    方法2:

    此致、

    Janardhan S