This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:引脚图

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702345/lmg1020-pinmap

器件型号:LMG1020

我无法识别 LMG1020的引脚图。 我不知道数据表中哪个引脚是引脚1。 封装顶部只有几个字母、可能是4个字母。  这里有人可以帮助我吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zichao、

    您可以看到此照片右上角有一个"X"。 即引脚1 (A1)。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否确定?正如您所说、我根据引脚图焊接了 LMG1020、但当我将 PIN1连接到5V、PIN2连接到 GND、PIN3连接到50% PWM、PIN4连接到 GND、PIN5连接到 PIN6时、输出为恒定5V 电压。 您知道原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zichao、

    是的、我对此很确定。 请确保引脚排列图是顶视图、并确保在焊接过程中连接良好。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将检查引脚连接。 非常感谢!