This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25015:充电器被禁用时 LDO 运行

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671473/bq25015-ldo-operation-when-charger-is-disabled

器件型号:BQ25015
主题中讨论的其他器件:BQ25120A

您好!

如果充电功能被禁用(CE 引脚保持高电平)、请有人确认 LDO 功能是否继续运行(EN 引脚保持高电平)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要了解这两个使能引脚的交互方式(CE 和 EN)、因此只需点击此项即可。 数据表不清楚。

    我希望如果禁用充电功能、LDO 仍然可以工作。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您是指直流/直流输出、而不是 LDO 输出。 如果 EN 引脚为高电平、则应存在直流/直流输出。
    您可能需要了解一下集成了线性充电器、直流/直流降压和具有 I2C 的 LDO 的 bq25120A。 这是一款更新的器件。