This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:开关停止电路

Guru**** 2590100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730, UCC27532-Q1, UCC27531-Q1, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677878/ucc28730-q1-switching-stop-circuit

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730UCC27532-Q1UCC27531-Q1UCC27531

您好!

我们收到了客户关于 UCC28730-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑 开关停止电路。 它们需要从停止开关到重新启动开关的快速唤醒。 因此、它们需要 IC 不是关断状态、而是 IC 唤醒并禁用脉冲。 是否有任何推荐的解决方案?
对于此要求、他们考虑的是 DRV 上的下拉电路。 是否对此类使用有任何疑问?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    当 DRV 被拉至低电平时、我看到此应用出现问题、这并不意味着 IC 被禁用、因为 DRV 仍将从 VDD 要求29mA 电流、一旦 CVDD 耗尽、控制器将关闭。
    客户是否考虑过这个问题?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉、我的回复延迟了。
    他们在您的帮助下意识到了问题。 现在、他们想要考虑一些选项。 那么、请让我们确认一件事。 如果他们使用在 IC 切换时 DRV 被拉低的电路、是否有可能对 IC 造成损坏?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    如果将 DRV 拉至低电平、它们不会损坏控制器。

    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、自从我们上次相互联系以来、已经有很长的时间了。
    他们正在考虑使用具有 EN 功能的栅极驱动器进行开/关控制。 如果它们将 VDD 用于栅极驱动器的 Vcc、则应考虑 IC 和栅极驱动器的启动电流不超过 IHV。 这是我的理解是否正确? 如果有推荐的栅极驱动器部件、请告诉我。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    我没有发现此应用程序有任何问题。 需要注意的一点是、UCC28730的源极电流为35mA、驱动器仅需300uA 即可启动。

    我想指出的是、UCC28730的 VDD 最大值为38V、而驱动器的 VDD 最大值仅为35V。

    您可以查看的另一个驱动器是 UCC27532-Q1、该驱动器具有完全相同的功能、但在温度范围内具有一定的灵活性。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。
    它们关心启动操作。 如果栅极驱动器的启动电流大于 IHV、则 IHV 无法为 VDD 电容器充电。 例如、如果 UCC27531-Q1的 Iddoff (最大300uA)从 IHV 流过、则 IHV (最小100uA)无法为 VDD 电容器充电。 这是我的理解是否正确?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    我认为有两种可能的解决办法可以解决这个问题:
    解决方案是在启动期间断开 UCC27531的 VDD 电源–即在 UCC28730 -VDD 之间串联开关
    和 AUX 二极管连接以及 UCC27531-VDD。 棘手的部分是控制此开关。
    其他选项包括找到电流较低的栅极驱动器、或使用简单的无源驱动升压级–简单的 NPN/PNP 是
    并且可以提供明显更多的栅极驱动。

    此致、
    区域