This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:ISET1电压范围

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684142/bq24618-iset1-voltage-range

器件型号:BQ24618

您好!

我们收到了客户关于 bq24618的问题。
请帮帮我们。

[问题]
如果 Viset1设置为2V 以上、IC 的行为是什么? 他们知道这不是建议的条件。 但他们想知道在这种情况下会发生什么。
示例 钳位充电电流达到10A 或超过10A 的充电电流将流动、等等。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VISET1设置为2V 以上、则充电会将充电电流钳制在 VISET1约为2.1V 的位置。 换句话说、充电电流将被钳制略高于10A。