This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:应用原理图详细信息

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683502/bq24170-application-schematic-details

器件型号:BQ24170

您好!

我的应用是具有 12V 输入和3A 充电电流的2节电池充电器。 系统连接到电池。  

我参考图 数据表的23:

需要哪种输入电容器? 原理图显示4,7µF。 数据表建议20µF (第26页)。

有一个二极管连接到 SW 引脚。 需要哪种类型的二极管? 该二极管是否是强制性的? 为什么评估模块包含该二极管?

 BTST 和 REGN 之间还有另一个可选二极管。 何时需要该二极管? 需要哪种类型的二极管?

在图 19另有2个二极管将 VBAT 或适配器连接到 AVCC。 何时需要这些二极管? 什么类型的二极管?

感谢你的帮助!

此致

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerhard、

    您可以在此处遵循我们的 EVM 指南和原理图: www.ti.com/.../sluu463.pdf

    EVM 中确实包含二极管(D2)。

    对于将 VBAT 或适配器连接到 AVCC 的二极管、当在 ACFET 之前连接 AVCC 时(EVM 原理图上的 Q2和 Q3)、需要使用这些二极管。 仅在电池模式下、Q2和 Q3处于开路状态、不允许 AVCC 通过高侧 FET 由电池供电。 内部逻辑使用 AVCC。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    很抱歉、我不理解您对二极管的解释:
    您写道:对于将 VBAT 或适配器连接到 AVCC 的二极管、当在 ACFET 之前连接 AVCC 时(EVM 原理图上的 Q2和 Q3)、需要使用这些二极管。 仅在电池模式下、Q2和 Q3处于开路状态、不允许 AVCC 通过高侧 FET 由电池供电。 内部逻辑使用 AVCC。

    您是说二极管为 AVCC 引脚供电吗? 我认为这是在 IC 内部完成的:数据表显示:通过高侧 NMOS 体二极管存在从电池到 AVCC 的传导路径。 我认为这是 PVCC 和 SW 之间内部 FET 的体二极管。 是这样吗?)

    我认为二极管可以防止 AVCC 流入适配器的反向电流。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerhard、

    是的、从电池到 AVCC 的导通路径可以通过高侧 NMOS 体二极管、但如果您使用 ACFET (EVM 上的 Q2和 Q3)、则该路径会被阻断。 您将需要在电池和 AVCC 之间使用二极管、以确保逻辑仍适用于仅电池运行。

    此致、
    Steven