This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:有效参考设计

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674066/tps23754-valid-reference-design

器件型号:TPS23754

你(们)好

我们的客户正在寻找使用 TPS23754的参考设计、该设计支持以下规格。

适配器输入:48V

输出:5V/6A

效率:90%以上

和5V 输出之间的电压差。

通过适配器的48V 输入电压实现5V/6A。

您是否有合适的参考设计?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,那 na78。  很高兴听到您的声音。

    5V/6A 设计实际上等同于30W 设计-这超出了 IEEE802.3at 兼容的25W 功率限制。  您是否有兴趣实现 IEEE802.3bt 就绪性并设计正式的5类设计?  我们近期发布的 TPS2373-3听起来非常适合您的需求。

    如果真的想继续使用 TPS23754,您可以从 TI 参考设计开始-->  。  它是5V/5A、符合您的其他一些规定标准。  您还可以使用附加的电流升压器电路对该设计进行补充、以使用 TPS23754实现所需的30W 功率。  该电路可让您通过 IEEE802.3at 的 SIFO 合规性测试、达到30W。

    e2e.ti.com/.../CurrentBooster.pdf

    但是、如果希望在30W 下符合即将推出的标准、我们建议采用不同的方法。

    如果您想讨论其他选项、或者这足以让您的设计保持移动、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。


    以下内容可能接近我们的假设。

    www.tij.co.jp/.../slvu304c.pdf

    因为它可以通过 PoE 提供25W 输出、而通过适配器提供30W 输出。

    如果只需对 EVM 进行少量更改即可满足我们的要求、我认为这种方法会更简单。


    我可以听到你的意见吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA NA NA 78、

    在与应用工程师进行快速讨论后、我认为我找到了更好的起点/参考设计供您考虑。

    我可以和您建立好友关系、并向您发送有关此设计的私人消息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的支持。

    是的! 我已接受您的请求。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA NA NA 78、

    我已向您发送了一封私人邮件。

    如果有任何问题、请告诉我。

    感谢您的考虑、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好


    感谢你的答复。

    我将检查您的消息、并询问您是否还有其他问题。

    贝斯特雷加兹