This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:低电流分流 FET 运行期间闪烁。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684127/tps92515-flicker-during-low-current-shunt-fet-operation

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好、

在100mV 的最小 IADJ 电压下进行分流调光时、我观察到 TPS92515的输出电压出现闪烁/错误。 在 IADJ 电压较高且没有并联调光的情况下、我的电路工作正常。 我找不到导致此错误的原因。 在实际硬件和 TINA-TI 仿真中、此问题仍然存在。

正如您在 TINA 瞬态分析和示波器扫描中看到的、低于 Vout 电压(两次扫描中均为底部蓝色)并不总是与我的低电平有效分流 FET PWM 匹配。

有什么想法会导致该错误?

我在下面附上了该电路的原理图。

谢谢、

Tyler

e2e.ti.com/.../6266.TPS92515ShuntFet.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我已经看到过类似的操作、我相信这是因为在如此低的输出电流下、您处于不连续导通模式。 这意味着每个周期输出/电感器电流将为零。 发生的情况是、当您关闭分流 FET 时、它可能会为关闭计时器使用不同的基准、具体取决于电流是否为零(COFF 使用输出电压)或是否为零(COFF 仅使用 VCC 电压)。 因此、初始关断时间可以改变周期。

    基本上、对于并联 FET 调光和模拟调光组合、您不希望调光足够低以进入 DCM。 您需要保持电感器持续传导电流、而不是下降到零。

    此致、

    克林特