This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:经常冻结

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682366/bq76930evm-frequent-freezing

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350-R1

您好!

我使用 BQ76930 EVM 已有几天、目前在扫描模块时经常遇到问题。 按照设置说明将模块连接到我的计算机后、我开始使用 bq769X0评估软件进行扫描、通常在大约10秒内、GUI 停止从模块接收新数据。 这通常需要对电路板和 GUI 进行硬复位、以便再次从 EVM 接收数据。 是否有其他人遇到过此问题和/或是否有任何解决此问题的技巧?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Connor,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Connor、
    与监测计一起使用时、您描述的情况通常用于基于电压的关断。 一个常见的原因是 AFE 电池映射设置不正确、因此监测计在未连接的电池上读取接近0的电压并从欠压状态下关闭。 请参阅 EVM 用户指南的第6.4节、了解如何纠正此问题。 www.ti.com/.../slvu925b.pdf
    提到 bq769x0评估软件扫描以及由于 EVM 允许将 bq78350-R1和外部接口连接到 I2C 线路、另一种可能是监测计和扫描接口之间的总线冲突。 由于总线碰撞、监测计可能会看到不正确的电压并关闭 AFE。 确保已将分流器拆下到监测计上、请参阅 EVM 用户指南的图1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我目前没有使用测量仪表、我已卸下所有4个测量仪表分流器。 如果我没有连接仪表分流器、仪表是否仍然可以关闭模块? 根据您对连接电量监测计会发生什么情况的描述、这似乎与我看到的问题非常一致、在 GUI 上的电压停止变化之前、我只能读取几次电池电压。

    根据您的其他建议、我尚未按照第6.4节的建议移除电阻器、但我已将 C3短接至 C4、将 C8短接至 C9 (为我提供基于8节电池的配置)。 这样做之后、我在施加38V 电压时似乎仍然有问题。

    我还注意到、一旦这个问题发生、GUI 有时会让系统控制1寄存器暂时闪烁00、然后闪烁 FF、然后几乎所有寄存器都变为红色。 如果 BQ76930关闭、是否会发生这种情况? 请参阅下图、了解大多数变为红色的寄存器。

    这一切都很快发生、在<1秒内。 我不知道为什么 会发生这种情况?

    再次感谢您的快速响应、

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Connor、
    拆下仪表的分流器是正确的方法、如果拆下仪表、则无法关闭模块。
    您似乎必须以某种方式断开电源或与电路板的连接。 您可能需要使用示波器检查信号。 检查连接接口的4线电缆上的触点是否松动、污染或损坏。 检查电源是否未限制电流并将电压降至电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对反应缓慢表示歉意。 好的、我有一个示波器从 GND 连接到 VC10X (因为我有10节电池版本和 VC10X 电源 BATT)。 在使用 KEPCO 电源施加~38V 电压时、我的示波器在两个引脚上的读数似乎为38V。 我的电源已设置为250mA 的电流限制、这远高于 BQ76930EVM 的电流限制。

    还有其他想法吗?

    谢谢!

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过更多的测试,我相信我理解电压为什么会停止变化--
    根据一些观察结果、当运行字节0x04 (系统控制1)时、最初为10、然后没有任何用户输入更改为08或0C [(0001 0000) ADC 开启]至[(0000 1xxx) ADC 关闭]。 仅当我选中了"Scan"(扫描)按钮(用于自动扫描)时、才会出现这种情况。 我能够手动"更新显示"大约50次、没有任何问题。

    我还没有在文档中看到任何内容表明这是正常功能。 是否有其他人报告了此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Connor、
    您似乎正在确定问题。 否、听起来不熟悉或不是期望的。
    如果数据线损坏、则读取寄存器的所有 FF 是常见的、但它通常发生在从器件嵌套地址之后。 窗口底部应该会显示一条状态消息、如果器件发生故障、则会显示一个弹出窗口。 很难想象通过扫描从器件进行的一系列读取会如何导致向寄存器0x04写入0x08。
    您可能会在组电源 VC5X、内部电源 CAP1或 REGOUT 电源上寻找一些中断。
    您的电源设置似乎正常、但您可能会增加电源的电流限制以查看其是否更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、示波器未捕获 VC10X、VC5X、CAP1或 REGOUT 中的任何骤降。 我增加了电流限制、但 问题仍然存在。 我想知道通过 I2C 进行的读取和写入是否可能会发生混乱、因此我在扫描之间将扫描时间延迟了5秒、但问题仍然存在。

    对于我正在执行的大多数测试、我可能只需使用"更新显示"按钮即可离开、因此我可能只需使用该按钮即可。

    谢谢、

    Connor